This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A:外部电源轨欠压将复位线路拉至低电平,导致 NRES 引脚不匹配

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601082/tps65381a-q1-tps65381a-external-rail-brownout-pulls-reset-line-low-causing-mismatch-on-nres-pin

器件型号:TPS65381A-Q1

你好
我们将更详细地介绍 TPS65381、并对欠压操作有一些问题

如果电源电路(独立于配套芯片)将 NRES 引脚拉至低电平、从而使处理器停止、则配套芯片将检测到此情况并进入安全状态。 配套芯片将保持在安全状态。 如果处理器电源恢复、则释放 NRES 引脚并重新启动处理器。 (ENDRV 引脚将为低电平、从而保持系统安全)处理器将需要将配套芯片恢复到我们可以再次重新启动系统的状态。 可以这样做吗? 如何操作? 或者、我是否正确地认为唯一的方法是将电源循环至配套芯片或 IGN 引脚。

 

我们可能会决定整个单元在掉电后需要一个完整的电源周期。 但 目前、我们希望在掉电后进行恢复、需要重新启动信号才能继续、从而避免了完整的下电周期

 

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请确保您和客户正在查看 TPS65381A-Q1的最新数据表、其中明确定义了安全状态超时。  

    当 DIS_NRES_MON 位清零时、TPS65381A-Q1仅会在 NRES 引脚上发生失配时进入安全状态。 当 DIS_NRES_MON 位设置为1时、NRES_ERR 位将在不匹配时设置、但不会发生状态转换。

    客户可以选择很多配置选项、以了解 TPS65381A-Q1转换到安全状态时会发生什么情况。  图5-16中突出显示了这一点。 下面的器件控制器状态图。

    在第5.4.24节"安全状态"中、概述了使用 NO_SAFE_TO、SAFE_LOCK_THR[3:0]、SAFE_TO[2:0]和 PWD_THR[3:0]配置位的详细信息、以使器件在转换到复位状态之前保持安全状态的变化时间、器件将尝试复位的次数、 如果它随后锁定在安全状态、  器件的默认配置将锁定在安全状态、但应用软件应在应用启动时的诊断状态期间根据客户的需要配置这些寄存器。

    此注释部分提供了相关详细信息。

    如果器件最终锁定在安全状态、则 MCU 必须特意导致复位事件、例如在 WD_RST_EN 设置为1时故意发送错误的看门狗事件、或通过重新唤醒信号导致电源循环事件或通过待机路径。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Scott