This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175偏置使用

Guru**** 2590910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598055/lm5175-lm5175-bias-use

器件型号:LM5175

当不在5175上使用 BIAS 引脚时、它应该接地还是保持悬空?  我的设计省略了 Vin 上的二极管、因为我不使用偏置电源、所以我假设在这种情况下可以将 Vin 和 VinSense 连接起来。  我在设计中未连接偏置、但只想确保没有其他建议。

设计为12V 输入、8-24V 输出、最大功率为75瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用偏置、则可以将其接地或保持断开。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI