This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116的输出电容器

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634855/lm5116-output-capacitors-for-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM3150

大家好、我正在使用 LM5116进行设计、以实现从9V 至7V 和8A 的直流/直流转换器。

在 Webench 中、我有一个看起来有点低的68uF 输出电容器、LM5116评估板使用的是5 X 100uF、这几乎是它的10倍!

输出电容器出现这种主要差异的原因是什么?

我计划添加1个或2个可选输出电容器作为备用、但我想知道这些值背后的原因。

数据表未提供有关如何计算输出电容器的详细信息。

关于 Rsense 的另一个问题-据我所知,该电阻器需要开尔文连接,对吧?  在评估板中是如何完成的、这一点并不十分清楚。

在布局中是否还有其他需要注意的几点?  我已经阅读了数据表中的布局指南、并查看了评估板、我对直流/直流转换器的布局有一些很好的了解、但我在另一个布局(LM3150)中遇到了一些问题、我想避免更多的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LM5116、但我可以告诉您、Webench 几乎总是尝试选择低值输出电容器、我认为它的营销目的是使 BOM 成本和 PCB 面积尽可能小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中看到、如果不使用 VCCX 引脚、则应将其连接到 GND、但在 Webench 中应将其保持未连接状态。
    我在这里查看了有关 LM5116的一些博文、还发现了将 VCCX 连接到 GND 的建议。
    因此,我知道它确实应该连接到 GND,这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    是的、您答对了、如果没有使用外部 VCCX 电源、我们建议将 VCCX 引脚连接 到 GND。

    此致、

    Robert Loke

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、在这种情况下、我如何选择一个好的价值来保证安全、但不会做过多的事情?
    可能2倍的 Webench 值或3倍的值听起来是一个不错的选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、谢谢、我将把它连接到 GND。

    密海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、

    输出电容器的选择在很大程度上取决于应用的功率要求。
    存在输出纹波。 这些选择通常以您在 Webench 中看到的较低 Cout 值结束。
    有负载瞬态要求。 这些通常会以更高的库来缓冲输出、如 EVM 上的输出。

    这是一篇介绍直流/直流应用电容器选择的好白皮书。
    www.ti.com/.../slta055.pdf

    LM5116数据表中的8.2.2.6输出电容器计算结果仅反映了对输出纹波噪声的需求。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert、非常感谢、这张纸确实非常好!

    不过、我在该白皮书中看到、IC 数据表中还应提及最大电容、但我在 LM5116中未找到此类信息。 如果我在 LM3150正确地记得、在数据表中确实提到了最大值、但对于 LM5116、它没有写入。

    如何确定最大输出电容?

    谢谢、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确阅读了应用手册、则所提到的最大电容在启动时限制了内部电流限制。  大多数转换器将尝试在启动时以线性方式斜升输出电压。  因此、所需的充电电流 I = Cout * Vout / TSS、其中 TSS 是慢启动时间。  该电流加上负载电流应小于电流限制。  这不一定是硬性限制。  如果您的转换器具有断续模式电流限制、则转换器将无法启动。  并持续回收。  但是、如果它简单且加上脉冲电流限制、则输出斜升将完成、但时间将延长至超出预期的 SS 时间。  LM5116具有断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,在哪里可以找到 LM5116评估板的 PCB 文件或光绘文件?

    我想将其用作布局的参考、因为评估板的 PDF 文档很难遵循。

    谢谢、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,请告诉我如何获得用于评估板的 PCB 或光绘文件?

    谢谢、

    密海