This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:状态从待机更改为复位

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601004/tps65381a-q1-state-change-from-standby-to-reset

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS65381A-Q1、这让人感到困惑。

他想知道状态从待机状态变为重置状态。  

请给出建议。

问题

当发生错误时、
表5-2的数据表 P.27内部错误信号(NAVDD_UV、BG_ERR1、…… LOCLK)、
当 TPS65381检测到一个错误时、TPS65381被自身复位、然后将状态更改为待机或复位。
如果它从异常中恢复、是否可以通过 MCU 通信来确认重启。

根据数据表、
该信息由 TPS65381的电阻器存储一次、但在经过一段时间后会被清除。
例如、描述了 VMON_STAT_1的 BG_ERR1、如果过压条件不再存在、则清零"。
有许多情况。

我想、由于无法知道清除0的时间、因此可以通过任何方法来了解 MCU。

如果可能、我想知道如何从错误中返回。
我正在考虑在检测到错误后、MCU 将停止、但电源重启除外。

我认为状态变为待机、然后变为重新启动以自动输出 MCU 复位。
正确吗?

或待机至复位状态仅在点火开关发出唤醒请求(IGN 引脚=高电平、
抗尖峰脉冲 IGN 位= 1)或 CANWU 引脚(CANWU 引脚=高电平、抗尖峰脉冲和锁存 CANWU_L 位= 1)。
在这种情况下、是否可以确认错误电阻器、

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl

    感谢您的回复和安排。

    我很期待收到建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

     

    我复制了您的问题并插入了下面的答案、并在数据表中向您提供了更多详细信息。 如果您有其他问题、请告知我们。  

     

    Q1:表5-2的数据表 P.27内部错误信号(NAVDD_UV、BG_ERR1、..... LOCLK)、

    当 TPS65381检测到一个错误时、TPS65381自身被复位、然后将状态更改为待机或复位。

    如果它从异常中恢复、是否可以通过 MCU 通信来确认重启。

     

    A1:表5-2是内部错误信号的汇总、并提供了针对每个检测到的错误对器件发生的情况的列表。  但是、最好查看运行状态变化的完整视图的位置是第5.4.19节"器件运行状态"、图5-16。 器件控制器状态图。  从状态图中、如果检测到两个或多个错误、也会显示状态更改的优先级。  它还显示了器件在进入待机状态时(如果 IGN 或 CANWU 为高电平)将如何"重新启动"。  并非所有检测到的错误都会导致状态转换、如表5-2所示。  第5.4.20至5.4.25节还提供了有关状态、状态转换和导致转换进入和退出状态的事件的更多详细信息。

     

    Q2:根据数据表、信息由 TPS65381的电阻器存储一次、但在经过一段时间后会被清除。 例如、描述了 VMON_STAT_1的 BG_ERR1、如果过压条件不再存在、则清零"。 有许多情况。 我想、由于无法知道清除0的时间、因此可以通过任何方法来了解 MCU。

     

    A2:故障持续时间未知。  如果故障导致转换至复位状态或待机状态、则在故障期间 NRES 将为低电平、并且 MCU 将保持复位或未通电状态。  

     

    问题3:如果可能、我想知道如何知道从错误中返回。

    我正在考虑在检测到错误后、MCU 将停止、但电源重启除外。

     

    我认为状态变为待机、然后变为重新启动以自动输出 MCU 复位。

    正确吗?

     

    或待机至复位状态仅在点火开关发出唤醒请求(IGN 引脚=高电平、

    抗尖峰脉冲 IGN 位= 1)或 CANWU 引脚(CANWU 引脚=高电平、抗尖峰脉冲和锁存 CANWU_L 位= 1)。

    在这种情况下、是否可以确认错误电阻器、

     

    A3:请参阅表5-2和图5-16。 器件控制器状态图、检测到错误导致状态转换。  如果检测到错误导致复位状态、TPS6581A-Q1将转换至复位状态(将 NRES 拉至低电平以进入 MCU)、并在错误清除且复位延长时间过期后转换至诊断状态。 如果检测到的错误导致待机状态、TPS6581A-Q1将转换为待机状态(将 NRES 拉低至 MCU)。  在清除错误且 IGN 或 CANWU 引脚为高电平后、器件将转换为复位状态。  大多数状态位在故障消除后自行清除、因此如果错误导致转换至复位或待机状态、从而导致 MCU 复位、则 MCU 在故障消除后重新启动时将无法看到这些位。  一些配置位在复位状态后重新初始化。  所有配置位在 NPOR 事件后重新初始化、相关详细信息、请参阅第5.4.26节"上电复位(NPOR)"。  在第5.5.3节 SPI 寄存器(SPI 映射响应)中为每个寄存器总结了这些内容。  对于每个寄存器、列出了初始化源。  

     

    此致、

    Scott

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott

    感谢您的回复和有用的建议。

    我会仔细阅读、然后向客户反馈。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一