This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4510:真正关断隔离的最大频率是多少?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600981/lm4510-what-is-the-maximum-frequency-of-the-true-shutdown-isolation

器件型号:LM4510

尊敬的所有人:

我对 LM4510的运行有几个问题。

1."真正的关断隔离"功能能否打开/关闭0V 和 Vout 之间的输出电压?

打开/关闭器件的最大频率是多少? 能否使用50kHz 频率的 PWM 信号来打开/关闭 LM4510?

是否有其他与 LM4510类似且具有真正关断隔离但具有更高输出电压的 IC? 根据 LM4510数据表、LM4510的最大输出电压为18V。 但在本例中、输出电压至少为40V。

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答您的问题:
    1、是的、它是真正的关断模式、并且可在0V 至 Vout 之间运行。
    2、虽然目前我没有数据、但您的50kHz 声音太快了。 应考虑软启动、EN 的附加电路延迟以及环路带宽。
    3.您的功率级别是多少?

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI