This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:电池电压过低启动时的异常运行

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600937/lm3630a-abnormal-operation-with-low-battery-voltage-booting

器件型号:LM3630A

您好!

LM3630A 在电池电压较低时启动、工作异常。

随附原理图和症状。  

请检查附件、让我获得您的答案。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../LM3630A-operating-Issue-at-low-voltage-booting.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、
    是否在3.7V 时触发任何故障标志? 有多少系统出现了此问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    根据客户的测试结果、没有故障标志触发。
    它处于原型阶段、因此系统不多、但整个系统存在此问题。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    他们的原理图没有任何异常。 当您说整个系统时、您是指一个系统还是多个系统? 他们能否执行快速 ABBA 测试、在两个系统之间移动器件交换? 1)高输入电压(成功上电)和2)低输入电压(启动失败)后、您能否要求他们读出寄存器0x0B。 在这两种情况下、还应测量启动/启动期间的电感器电流波形。 BTW、客户名称是什么? 什么是终端设备? 项目产量?

    - Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、

    我是指所有系统(多个系统)。 很抱歉让人困惑。
    客户已经完成了 ABA 交换测试。 结果是相同的。
    我将请求寄存器读取和电感器电流波形、并尽快通知您。

    应用程序是 PTT (即按即说)、它将使用 LTE 网络、音量将为10K/yr

    此致、
    Nicky