This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:使用数据表中的基准电路、在2V 输入下无法保持5V 输出@ 200mA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598062/tps61027-unable-to-maintain-5v-output-200-ma-with-2v-input-using-reference-circuit-from-data-sheet

器件型号:TPS61027

 

名称 尺寸/封装 tc / tol / source 零件标识
10 μ F 6.3V 0603 X5R 10% Murata GRM188R60J106KE47D C7
100 μ F 10V 2312. 钽20% 75m Ω AVX TPSC107M010R0075 C6
2.2uF 10V 0603 0603 X5R 10% Murata  GRM188R61A225KE34D   C8
6.8 μ H 1.5A 不适用 SMT 6.8 μ H 屏蔽1.65A 50m Ω EPCOS B82462G4682M L1
TPS61027 10VFDFN TI TPS61027DRCR U3

该器件在2.5V 输入和5V 输出下正常启动。  当负载电流增加至200mA 时、输出电压开始下降、并在负载电流为300mA 时继续下降至大约3伏。

我已经尝试在引脚6和接地之间直接添加100uF 陶瓷电容器、并将 C6更改为更高的 ESR 部件(47uF 1 Ω)。  行为发生变化、但没有改善。

PCB 的背面是实心接地层(布局视图中为绿色)。

如何使用更高的电流来稳定输出?  此时更改为不同的零件将会"尴尬"。  我需要在5V 输出时可靠地提供400mA 的电流、输入电压介于1.5和5.5伏之间。

感谢您提供的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否再次上传原理图和布局。 我看不到它们。
    另请在200mA 条件下测量 VOUT、VIN 和 SW 引脚的波形。

    此器件不支持1.5V 输入、5V 和400mA、将触发电流限制。 由于输入电压5.5V 可能始终高于输出电压5V、我建议您选择降压/升压转换器、而不是升压转换器。