This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关调整 TIDA-00669参考设计的一些问题

Guru**** 2471030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, TIDA-00669, TPS63051, TPS63001, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634468/some-questions-related-to-adapting-the-tida-00669-reference-design

主题中讨论的其他器件:CC3220MODATIDA-00669TPS63051TPS63001BQ51050B

您好!

我设计了一个源自 TIDA-00669的 PCB、用于电感充电功能、电池管理和 使用 CC3220MODA 上的模拟引脚采集生理数据。

有几个问题:
[1]我希望允许更高的电流(1500mA)、因此我将 Rs 至 ILIM 调整为9 (最初为200 Ω)、并将 TPS63051替换为 TPS63001。 是否需要进行进一步的更改?
[2]如果我们要在充电时切断电源并使用 BQ51050B 上的 nCHG 输出通过 EN 引脚打开/关闭 TPS63001、我们必须使用上拉电阻器还是可以直接连接它?
[3]如果在电源和电感充电的同一电路板上使用 CC3220MODA、会产生什么影响、尤其是对接地层的影响?

非常感谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

       TIDA-00669是任何无线充电器设计的良好起点。 我们在使该参考设计 完整且全面运行方面做了大量工作。 您的更改简单而直接、第一个问题是您最困难的更改。 从" 难以做到"的解决方案中不难做到、但从 "需要更改几个需要知识和测试以验证 Qi 合规性和运行情况"的器件中很难做到。

    1) 1)是的、您需要更改线圈以获得1.5A 电流。 更换线圈也意味着更换连接到线圈的串联和并联电容器。 这意味着测试和验证系统是否满足 Qi 标准并进行这些更改。 符合 Qi 标准很重要、因为这意味着您将满足 FCC 要求并使用 Qi 发送器(兼容性)正确运行。  

     请查看这些文档。

    http://www.ti.com/lit/pdf/slua724

    http://www.ti.com/lit/pdf/sluua25

    www.ti.com/.../getliterature.tsp Qi 电感器设计指南和 tisearch=Search-EN-TechDocs

    我无法在这一过程中为您提供帮助、但 TI 在此过程中提供了大量文档、而且 许多线圈制造商都提供现成的线圈、其中包含有关如何在中进行设计的文档。 检查 Digi-Key 和 Mouser 以了解线圈。  

    2) 2)是的、您需要一个上拉电阻器。 /CHG 引脚的输出为"开漏输出–在 BAT 被启用时有效。 如果未使用则悬空。"

    3) 3)简单地说、无线充电线圈将需要且需要在线圈和电路板之间具有铁氧体屏蔽。 这是为了减少辐射发射以及控制线圈的电感。 屏蔽还会将 TX 能量集中在 RX 线圈上、从而为您提供比没有铁氧体屏蔽的情况更高的电流。 如果使用 CC3220MODA 并正确设计此电路、则不会出现问题。 接 地平面对于电路是通用的、并且线圈与屏蔽层是差分的、因此来自线圈的 EMI 对于射频电路来说不会是问题。  (注意:使用铁氧体 屏蔽后、射频电路将无法正常运行)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戈登:

    非常感谢您的回复。

    请允许我跟进您对1)的回复。 从句子"该线圈在1.5A 电流范围内经过良好测试、并在此 Booster Pack 设计中用于500mA 电流。" (第9页、tidub31.pdf)假设线圈和电流设计能够承受1.5A 电流(可能不正确)。 根据数据表、它(Wuerth 760308103206)的额定电流为1.55A。 我在这里做错了什么、我的误解在哪里? TIDA-00669 中是如何选择连接到线圈的电容器以限制电流的?

    TIDA-00669现在的情况更常见 :您是否认为此设计仅适用于高达500mA 的电流、或者您希望它能够承受的电流高达多少?

    最后、遗憾的是、第三个链接(getliterations.tsp)没有通过。 请重新发布链接。

    非常感谢您的帮助!

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在10月25日发布了一些后续问题。