This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34922:基准精度/在有限温度下的漂移?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601150/lm34922-reference-accuracy-drift-over-limited-temperature

器件型号:LM34922

数据表给出 了整个额定温度范围内内部基准的最小和最大范围。 我们将在有限的温度范围内使用 LM34922、 并想了解我们在这种情况下可以预期的 Vref 的范围和分布?

数据表中没有基准的热漂移规格。 图8显示了一条"典型"曲线、但我们不清楚是否可以从中得出任何结果。 例如、随着温度的升高、斜率是否始终为正? 最大偏差是否始终处于极端温度下?  25C 时的"典型规格"是单个 sigma 分布还是更宽的分布?

您是否能够在这方面提供一些指导? 我们不是在寻找有保证的规格;只是任何可能提供方向的特性或分布数据。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以检查它。 但是、由于这是"LM"器件、我怀疑我们是否会有数据表中未包含的任何数据。 我的 TI PC 现在已关闭、因此我无法访问 TI 网络。 可能是几天之后我才可以查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些数据。 请直接与我联系。