This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:IC 在 Battery Management Studio 中显示11 mV 电压

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600098/bq28z610-ic-is-displaying-11-mv-voltage-in-battery-management-studio

器件型号:BQ28Z610

大家好 、

我 尝试 通过电池管理工作室通过观察窗口连续读取电压、但它始终显示几 mV、尽管 电压高于3.5V。根据我的理解、这应该表示 正确 的电压、即使我没有配置任何东西。   

请确认我的理解是否正确、如果正确、可能是什么原因导致错误的价值观。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要通过清除数据闪存 Da 配置中的 cC0标志来确保测量仪表配置为1。 如果您还没有在 EVM 上将1p 短接至2P、则需要这样做。 请参阅 EVM 的用户指南