This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GASGAUGECHEM-SW:缺少化学 ID 2046

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ40Z50-R2, GPCCHEM, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630277/gasgaugechem-sw-missing-chemid-2046

器件型号:GASGAUGECHEM-SW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50BQ40Z50-R2GPCCHEMBQ40Z50-R1

您好!

将我的化学成分文件从5.08版更新到5.99版之后

ChemID 2046、Panasonic CELL NCR18650BL 不再适用

更多信息。 我应该怎么做?

降级至5.08或选择其他类似 ChemID 2039的器件?

此致

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    这是相当奇怪的。 您上传的文件可能不是最新的。 您能否发送一个 chem id 的屏幕截图、其中显示 chem id 不在此处、以便我们进一步调查。 此外、请确保您正在从此处的最新文件进行更新。
    www.ti.com/.../sluc564
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    为了进行测试、我卸载了 BatteryManagementStudio Complete、

    已安装 BMStudio 1.3.52版(ChemVers. 472)。 屏幕快照

    显示了采用 ChemID 2046的 Panasonic NCR18650BL。 然后卸载

    替换为 BMStudio 1.3.54.1版(ChemVers.599) ChemID 2046

    不会出现。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补编:

    我将返回 BMStudio 1.3.52版(ChemVers. 472)对 ChemID 2046进行编程、

    但现在不再显示 ID2046。

    此致

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Hans
    我不确定您的 bqstudio 安装文件会发生什么情况。 您能否完全卸载并删除计算机上的 bqStudio 文件、然后从 bqStudio 的产品文件夹中安装1.3.76版、让我们看看这是否有用?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我认为我发现了这个问题。 安装完成后,一切正常,您可以看到 ChemID 2046。

    (也适用于 bqStudio 的旧版本)

    为了使用电量监测计、我复制了 bqStudio\conifg 路径中的文件4500_2_08-bq40z50R2.bqz。

    完成此操作后、ChemID 消失。

    这是否意味着修订版2中的 bq40z50不支持该单元? 这不是很好…

    我现在该怎么办?

    Regads、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    当我启动 bqstudio 实例并选择 bq40z50-R2时、我会看到同样的问题。 我已联系我们的工具团队来了解这一点、我将从他们那里再次与您联系。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    有任何有关这方面的新闻吗?

    此致

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    我仍在追上这个问题。 同时,您能否运行 gpcchem 工具并选择该工具提供的另一个 chem id 作为紧密 chem id 匹配?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

    请 使用此文件替换您计算机上 bqstudio 文件夹中的此文件

    e2e.ti.com/.../chemdat.txt

    它将位于计算机上的此位置。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    很抱歉,这没有帮助。 我认为问题不是这个文件。

    文件中删除了后缀"-20C"、说明下的寄存器"化学编程"中是否有相同的列?

    因为它仍然在这里。

    如果我选择4500_1_06-bq40z50R1.bqz、我可以看到 ChemId 2046、但如果我选择4500_2_08-bq40z50R2.bqz

    ChemId 消失。

    此致

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    很抱歉。 我仍然看到问题。 我选择了一个不同的选项、这让我认为问题已经解决。 将对此进行进一步研究。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的回答。

    同时、我已经替换了文件 chemdat.txt 中用于测试 ChemId 2050到2046的数据。

    我可以确定.gg 文件中的以下更改:

    -系统数据\完整性\静态原因供应商直送签名

    -电量监测\Turbo Cfg\高频持久性

    和无标志可评估的总内容

    您认为、我可以根据这些变化开始一个警告周期吗?

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    我进行了一些进一步挖掘、并获悉未显示的化学 ID 没有高频数据、因此 bq40z50-R2无法支持涡轮模式2。
    因此、您的最佳选择是:
    使用 bq40z50-R1
    或使用 gpcchem 返回的不同 chem id 作为 bq40z50-R2电池的近似匹配项

    谢谢
    Onyx