This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:与 bq27542-G1比较、

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600405/bq27541-compare-with-bq27542-g1

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1

您好!

      如果客户使用 bq27541、但需要更改为 bq27542-G1。  这两个器件之间的软件设置是否与客户有所不同? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    可在以下链接中找到器件之间的更改列表:

    此外、两个器件的数据闪存存在差异。 如果您尝试迁移到542-G1、则需要创建新的 golden 文件。  

    为此、您要么必须从头开始创建黄金文件的整个过程、要么可以对两个黄金 gg 文件进行比较。 然后将值从旧值复制到新值。 如果新的中有一些不在旧的中的参数、请参阅 TRM 以获取有关设置这些参数的指导。 如果旧版中有不是新版的参数、则可以忽略。 此外、请记住在对器件上的新 golden gg 文件进行编程之前、先对 chem 进行编程。 之后、您可以从该新器件中提取 srec、然后对 chem id 和 gg 进行编程。 这将是您的新黄金推荐。

    谢谢

    Onyx