This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:通过 GPAI 进行温度测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597874/bq76pl536a-temperature-measurement-through-gpai

器件型号:BQ76PL536A

您好!

我们正在使用 bq76pl536A 芯片开发 BMS。 我们一直在考虑将引脚 GPAI+和 GPAI-用作额外的温度测量(与 TS1和 TS2相同)。  

有可能吗? 我们是否需要在硬件设计上有非常特殊的考虑?

谢谢、

马内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8-thermistor-connection.pdf

    是的、您可以记住一些事项、

    1 GPAI- GPAI+可从本地 GND 测量高达2.5V 的电压

    2.不会标记 OT。

    我随函附上了您的参考资料。

    看看您是否可以使用它。

    您可以自己想法和执行电路。