This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:如何准确计算合适的电流感应电阻器(RCS)?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597787/tps23751-how-to-calculate-a-proper-current-sense-resistor-rcs-accurately

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP8812PMP11254TPS23754

根据 PMP11254、RCS 为0.082 Ω(Package1206、R30)、我们在 PMP8812中发现了0.09 Ω(Package2010、R34)。

我找不到确定 RCS 电阻器的准确方法、希望 SLVSB97C 第12页中介绍有关 CS 引脚的信息。

那么、我们如何 准确计算合适的电流感应电阻器(RCS)呢? 0.082Ohm 和0.09Ohm 之间的?、以及如何选择封装1206或2010 μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请查看 此应用手册中的第2.7.2节: http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf 

    CS 阈值因 IC 而异。  我使用最小 CS 阈值来计算感测电阻值。  例如: 下面的 TPS23754、我将使用0.5V。

    将会考虑一些容差。  峰值电流将随输入电压、占空比和初级变压器电感而变化。  变压器磁化电流和斜率补偿也会增加峰值电流。  

    您可以尝试计算所有这些容差、或者只需选择一个比使用应用手册第2.7.2节中的公式21计算的值低15-20%的标准感应电阻器值。