This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:输出上的高频振铃

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597352/lm3402-high-frequency-ringing-on-output

器件型号:LM3402

我们在公共交通 应用中使用 LM3402、其中有多个(多达40个) LED 条用于内部照明。  自2012年以来、我们一直在使用它们。  但是、最近客户决定添加轮胎充气指示器、该指示器在大约500MHz 的频率下与射频配合使用、并向主接收器发送每个轮胎的信号。  它们有问题、并已确定我们的照明条会导致射频干扰。  LM3402在我们的应用中以大约500kHz 的频率运行。  但是、我们看到输出在每个开关周期大约100Mhz 时出现振铃。  是否有一种已知的方法可以在不干扰 LM3402本身运行的情况下减少此振铃?  我们是否需要在开关二极管上放置缓冲器?  我已在示波器中附加了一个屏幕截图来显示振铃。  谢谢。

e2e.ti.com/.../TEK00034.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、这听起来像是一个 EMI 问题、您的假设非常好。 它通常是降压转换器中二极管与所有其他寄生效应耦合的反向恢复。 根据其他 EMI 问题、它可能像切换您使用的肖特基二极管一样简单。 但我已经看到、仅通过更改之前的二极管、振铃频率就从大约160MHz 变为60MHz。 这一切取决于二极管寄生电容以及所有其他寄生效应。 但是、更改二极管可能会起作用、或者二极管上的 RC 缓冲器也会使其变阻尼。 另一种成功的选择是将铁氧体磁珠与二极管串联以抑制较高的频率。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、非常感谢。  那么、如果我使用超快速恢复二极管、可能只需快速恢复即可实现这一目的?  我必须在其他拓扑中使用缓冲器、

    但是、由于空间限制、我们希望避免添加更多的器件。  我将看到我们在这里储备了哪些其他二极管来尝试一下。  希望这能起作用、这将是一个快速解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    它实际上完全取决于您需要实现的目标、基本上取决于您需要频率到达不干扰的位置和/或进行滤波的位置。 但不同的二极管会发生变化、您可能需要另一种方法。 无论在哪种情况下、这都是一个很好的实验、EMI 滤波也会有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我设计了一个缓冲器、它将振铃从2.5V pk 减少到 pk、从1.25V pk 减少到 pk、并将频率从2.5MHz 降低到100Mhz。  我选择了二极管、因为它已经是快速恢复、而不是超快速恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果它能解决您的问题、这是个好消息。 缓冲器通常不是一个巨大的成本加法器。 如果您的状态良好、请告诉我、我将关闭此主题。 它仍然可见、如果您需要进一步的帮助、您仍然可以回复它、并且它将重新打开。 它只是帮助我们对需要关注的内容进行排序。 谢谢。

    此致、

    克林特