This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝:从检测过流到关断的时间

Guru**** 2459970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601025/efuse-the-time-from-detection-of-overcurrent-to-shutdown

主题中讨论的其他器件:TPS2590TPS25200

我们有关于电子保险丝 TPS25942和 TPS2590的问题。

我们需要知道从检测过流到关断的时间。

您这次知道吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也想知道 TPS25200。
    请告诉我从检测过流到关断的时间。
    - TPS25942
    - TPS2590
    - TPS25200
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    我要将此主题移至相应的论坛。

    此致、
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro Nishizawa,

    从过流事件到关断的时间取决于超出设定电流限值的过载量。

    下面是 TPS259241器件的说明、您所询问的器件也是如此。

    在电流限制模式下、该器件保持在 Rilim 设置的恒定电流值。 器件上的功耗为(VIN-VOUT)*I_LIMIT。 由于 VOUT 值取决于过载量、因此器件在热关断之前的功耗以及运行时间取决于过载量。

    例如、Vin=5V、电流限制值为2A。 当输出加载1欧姆时,将发生过载事件,输出电压 VOUT 变为2*1欧姆=2V。 该器件的功率耗散为(5-2)*2=6W。 在热关断之前、该器件在25度下的工作时间为400ms。

    例如、Vin=12V、电流限制值为3.5A。 当输出短接 VOUT=0时,功率耗散为(12V-0)*3.5A = 42W。 在热关断之前、该器件应在25度下运行2ms。

    此致、

    Rakesh