This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:为什么 bq24171在没有电池的情况下加电时不执行电池检测例程?

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633585/bq24171-why-does-not-bq24171-execute-battery-detection-routine-when-it-s-power-up-without-a-battery

器件型号:BQ24171

我计划使用 bq24171设计电池充电器、但发现了一个有线系统、如下所示。

当 bq24171在没有电池的情况下被施加电源(7.5VDC)时、它不会执行数据表9.3.15中的电池检测例程。

相反、VBAT 上存在较小的泄漏电压(0.8V)。 请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用 EVM 或您是否有自己的设计? 如果您有自己的设计、请查看您是否正确设置了 OVPSET 电阻器。 请验证并显示 OVPSET、VCC、REGN、VREF、ISET 和 TS 上的电压。 在此处分享原理图、看看我是否能够识别出可能会解释此问题的内容。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢你的答复。 实际上、此设计不是我们的(这是 OEM 设计)。 因此、我无法在这里分享原理图。
    但我检查了 OVPSET 引脚上的输入电压、结果正常。
    此外、我发现 TS 引脚上的电压因未插入电池而达到 Vref 的75.6%。

    我的问题是、在上电时、如果未插入电池(无 PTC 检测)、bq24171是否不会执行电池检测例程? 在多长时间的间隔内、bq24171检查 TS 引脚上的电压电平?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 TS 引脚电压不正确、它将不会运行电池检测例程。 请查看数据表第18页的第9.3.9节

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果在没有电池的情况下通电、这是正确的、但在充电期间断开电池的情况下则不正确。
    如果在充电期间取出电池、即使 TS 引脚电压超出正确的电压、bq24171也会执行电池检测例程。
    请解释原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在移除电池时提供波形? 我想看到 AVCC、STAT、TS、FB 和 SRN。

    此致、
    Steven