This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921L:50mA 电流限制?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921L, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601153/tps25921l-50ma-current-limit

器件型号:TPS25921L
主题中讨论的其他器件: TPS25200

您好!

是否可以在50mA 电流限制下使用 TPS25921L?

或者、100mA 电流可能适用于我们的应用。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    TPS25921L 不适用于此电流限制范围。 当 RLIM 开路/短路时、它可以工作的最小值为250mA (典型值)。

    您能告诉我您的系统要求吗?

    如果是5V 总线、请查看 TPS25200。 它可提供直至83mA (典型值)的电流限制。

    谢谢

    Rakesh