This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:客户系统的参考设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, PMP20183, LM3478, PMP20182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600479/lm3481-reference-design-for-customer-s-system

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: PMP20183LM3478PMP20182


你(们)好

我们的客户正在考虑使用 LM3481对200V 输出电压进行输入升压。
我们找到了 PMP20183参考设计、它似乎适用于我们的考虑系统。

我们的所需输入范围为9V 至27V、但基准电压为9V 至15V。

那么、我们有以下问题。

您能否提供符合我们要求的参考设计(原理图)?

要求:
输入9V-27V
输出200V/10mA

或者、您还有其他解决方案可以满足我们的要求吗?

我们希望参考它并制作定制板。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3481不能支持9V 到200V 的输入电压。 其占空比限制为85%、您需要96%来建立200V 输出电压。 建议考虑 LM3478、并使用 TI 在线工具 Webench 来帮助您进行设计。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    实际上、LM3481受占空比能力的限制。
    然而、PMP20183提供 Vin=9V 和 Vout=200V。

    我想使用电荷泵电路将输出电压乘以3。 我的理解是否正确?

    200V/3≒67V、
    (67V-9V)/67V = 86%(接近 LM3481占空比限制)

    PMP20182的开关频率将为~100KHz、因为已选择 RFA = 215K。

    降低开关频率、我认为采用 LM3481的 PMP20183可以满足我们的要求。
    如果您有任何疑问、请告诉我们。

    我使用 TI 的 Webench 来完成我们的设计、但它没有提供9V 至200V 的输入电压解决方案。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您答对了、PMP20183可用于您的应用。 您可以稍微降低开关频率、因为数据表建议最小100kHz 这里有一些裕度、但请不要使用太低的频率。 请从 TI 网页的 PMP20183下下载原理图。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    然后、让我回到我的第一个问题。

    PMP20183提供与我们的请求不同的输入范围。

    要求:输入9V-27V
    PMP20183:9V-15V

    关于 PMP20183、我们应该修改哪个器件来满足输入9V-27V 的要求?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我检查了 PMP20183原理图、除 C2和 L1之外的大多数器件都正常。  您需要将 C2替换为50V 陶瓷电容器、将 L1替换为>1.6A Isat 电感器。  

    此致、

    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI