请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件: PMP20183、 LM3478、 PMP20182
你(们)好
我们的客户正在考虑使用 LM3481对200V 输出电压进行输入升压。
我们找到了 PMP20183参考设计、它似乎适用于我们的考虑系统。
我们的所需输入范围为9V 至27V、但基准电压为9V 至15V。
那么、我们有以下问题。
您能否提供符合我们要求的参考设计(原理图)?
要求:
输入9V-27V
输出200V/10mA
或者、您还有其他解决方案可以满足我们的要求吗?
我们希望参考它并制作定制板。
贝斯特雷加兹