This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PWR_EN 最佳实践

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601198/tps65218-pwr_en-best-practice

器件型号:TPS65218

团队、

我的客户对 TPS65218为 AM335x 处理器上电有以下问题。  

我正在对另一位工程师的设计进行故障排除

PWR_EN (引脚46)通过100K 电阻上拉至 DCD4 (引脚15)生成的3.3V 电压。 电压输入为5V

我认为这会导致 PMIC 器件偶尔不会脱离复位状态(PGOOD 始终为低电平)。 我认为 这不是好的做法。

理想情况下、我认为在输入5V 稳定后、PWR_EN 应该被置为高电平待定毫秒
并在主5V 超出稳压范围之前或期间取消置位低待定待定待定时间
在关断期间

是这样吗?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    如果 PWR_EN 仅连接到输出、我想他们使用另一种导通方法来开启 PMIC。   数据表的上电排序部分列出了一些选项。  如果发生任何这些情况、则器件将开启、并等待 PWR_EN 设置为高电平。  如果它连接到 DCDC4、这听起来会一直设置为高电平、因此没有问题。

    因此、只要发生其他事件之一、如按下 PB 引脚上的按钮、就应每次启用 PMIC。

    如果这种情况并非总是发生、他们可以改用您建议的方法、即将 PWR_EN 置为有效以启用 PMIC、然后取消置为无效以禁用 PMIC。

    此致、
    Karl