This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138处理三角函数需要多长时间

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597747/ccs-ucd3138-how-long-does-it-takes-ucd3138-to-handle-the-trigonometric-function

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如果使用 UCD3138来处理 三角函数、例如 sin (x)、那么完成计算需要多少个时钟周期? 我想通过 PLL 来跟踪交流输入信号。 UCD3138是否实现了 PLL 的任何示例?

指令周期是否基于31.25MHz 振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weijing、AE 将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道需要多长时间、但也不难发现。 只需取您想要使用的任何 TRIG 函数、并在其周围放置代码、这样就会在开始时将 I/O 线路变为高电平、在结束时将 I/O 线路变为低电平 或者、我想您可以从24位计时器的开始和结束处读取

    我不知道有人尝试使用 TRIG 函数和 PLL 来同步到正弦波。 我认为人们已经尝试使用过零检测来确定频率、然后弄清楚如何单步执行正弦表。 使用的 MIPs 可能要少得多。

    我知道有人尝试过这种方法、但他们放弃了。 我怀疑问题不在于理想的正弦波、而在于具有噪声过零、交流压降和极低 THD 和功率因数要求的真实正弦波。 祝你好运。