This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694001+bq78350-R1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792, BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634448/bq76940-bq7694001-bq78350-r1

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ78350BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

   我将13节串联电池与 bq7694001以及78350-R1和 bq76200驱动器一起使用 (完全符合 TIDA-00792上的 TI 设计说明) 。

我看到的问题是从关机状态恢复。

  1.在我发送两次关闭命令后,它将按预期进入关闭模式。 (电流消耗 PCB < 10uA,无通信,输出电压= 0V)。

  2.现在我想 从关断状态中恢复电池,我在 TS1引脚上设置的电压高于 VBOOT (根据规格) ,我看到(PCB 电流消耗恢复正常~1mA,COM 工作且 Regoutpin=2.5V), 78350-R1从 AFE 接收到的数据 完全错误(温度~200C,每节电池~50mV)图片已附图。 据我了解,AFE 内部模块不能正确地从关断状态唤醒。

  我测试 了实际参数的关机恢复问题(没有命令),它也有恢复问题!

  2.1在第2段问题之后,为了显示正常参数,唯一的事情是断开电池连接、重新连接和唤醒

B.R

Alexander Burtakov

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    从描述中可以看到、当器件进入睡眠状态时 REGOUT 正在关闭。 注意到了这些问题,如果是中上两组

    CAP2和 CAP3保持残余电压。  CAP2和 CAP3上有多少电容。

    尝试在 CAP2/VC5X 上连接一个放气电阻器(~1M)、在 CAP3/VC10X 上连接一个类似的1M 电阻器。 然后尝试相同的序列。

    还要检查 SCK/SDAT (5K-7K)上是否有上拉?

    希望这对您有所帮助...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vish,

    我尝试了您的建议:

    1、CAP2/VC5X 上的放气电阻器(~1M)、CAP3/VC10X 上的放气电阻器为1M。 -->我将并联的1Mohm 电阻器连接到 CAP2和 CAP3上的1uF 电容器。
    2. SCK/SDAT (5K-7K)上有上拉电阻->我将10K Ω 更改为5.9K Ω。

    结果是相同的,它会正确进入关断状态,但根据上图从关断状态唤醒时出现问题!

    请检查我应该采取哪些其他措施来修复此问题。

    B.R Alex Burtakov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此解决方案的任何更新。 DSG 和 CHG 似乎都关闭、并指示 XREADY 是有效的。  通过写所有的1来清除状态寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vish,

       我发现这种非常奇怪的现象的原因是两个较高的热敏电阻之一,bq76940 在其中一个热敏电阻用完时无法正常从关断模式唤醒。 我认为您应该将此注释添加到器件数据表中。

    B.R

    Alex Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    我无法准确再现您的体验。
    您的图片未显示"扫描"处于活动状态、因此显示的数据可能来自一次性读取。 重新引导后、您可能会尝试执行"刷新"或设置"扫描"以进行连续寄存器更新。
    当我看到 FFFF 的显示时... 仪表板上的 bq78350标识是因为 bqStudio 已被混淆。 对于我来说、寄存器区域将继续在选择扫描后正确更新。 我不知道为什么这么做、但重新启动 bqStudio 已清除了我的经验中的错误数据。
    除了您尝试过的 Vish 建议之外、还应确认您的热敏电阻是否已连接。 TS1、TS2或 TS3上的残余电压会阻止器件正常启动。 注释的 CAPn 引脚上的放气电阻器是一种很好的故障排除技术、但在正常运行时不需要。 运行时需要将 TSN 下拉至适当的基准。
    如果我在中间组中感应一个 XREADY、这是可以从一个悬空的 TS2引脚获得的、我的结果与你的结果相似。 所有 bq76940电压都报告为0、因此 bq78350会对电池应用校准值、bqStudio 显示屏的值与您的图片类似、是一个低值。 电池电压是这些电压的总和、并且很低。 温度数据是错误的。
    bq78350将尝试清除 XREADY、如果它成功、更新时显示应该正确。 监测计中可能有参数设置、可让它创建 PF、或者让您使用命令读取状态以观察 XREADY 状态。
    当您断开时、器件会移除电池偏置、并允许节点放电。 执行操作的时间也将允许一些放电。 您可能会尝试在关机后等待类似的长时间后重新启动、以查看是否会正确唤醒。 具体检查 TS2的连接、或其正常工作时正确测量温度的能力。 如果部件连接正确且问题仍然存在、则 AFE 可能在电路板处理过程中损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    奇怪的是、我看到您11月6日的回复指出只有在我发布帖子后才发现问题。 很高兴听到您发现问题确认了我的怀疑。 感谢数据表上的建议。