This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:您能告诉我 UCC28910的信息吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601037/ucc28910-could-you-tell-me-about-ucc28910

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28C41

大家好。

我正在为智能仪表和断路器应用推广 UCC28910。

届时、您能告诉我以下问题吗?

·在 UCC28910 Smoothing 电路之前的电压上施加1000V (脉冲)时是否存在损坏情况?

-尽管我的客户过去采用了 UCC28C41、但在同一案例中它已被销毁、因此客户对此感到担忧。

·虽然压敏电阻和浪涌吸收器也被放置在电源的输入部分、但我们要问浪涌电压无法与它们一起钳制的情况。

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    UCC28910 IC 的漏极引脚的额定电压最大为700V。  如果此引脚 SEY 大于700V,则会损坏 IC。

    您可以考虑在输入端添加 MOV 以抑制1000V 瞬态。 以下链接将为您提供一个用于250V 应用的 MOV 示例。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/MOV-07D391KTR/MOV-07D391KTRTR-ND/2407592

    为了提供一些额外的保护、添加一个与 MOV 并联的 Xcap/金属膜电容器可能是有益的。 这将有助于吸收1000V 浪涌。  以下链接将使您获得可使用的电容器。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/cornell-dubilier-electronics-cde/715P15256JD3/338-3443-ND/3906649

    您还应密切注意您的布局。 确保走线具有适当的弯曲和间隙、以确保电压不会在走线或隔离栅之间发生击穿。

    一次侧绕组与二次侧绕组的间距应为8 mm、但如果使用气隙、则可以将该距离缩短一半(4 mm)。

    对于布线之间的距离、您可以使用电路板上的组件作为指南。 例如、805电阻器的额定工作电压为150V、最大过压为300V。  电阻器焊盘之间的距离可用作布线距离、以满足150V/300V 电压应力要求。

    此致、

    Mike