This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:当输出电压大于5V 时

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601073/lm22675-when-the-output-voltage-is-more-than-5v

器件型号:LM22675

你好。
我使用具有以下规格的 LM22675。

规格
 输入电压:21.6~25.1V (典型值=24V)
 输出电压:10V
 输出电流:1A

SNVS591L 的第8页提供了以下说明。
"如果需要5V 或更高的输出电压、
5.0选项可与外部分压器配合使用。"

但是、当我使用 LM22675MRX-5.0时、输出电压大于10V。
我想这就是 LM22675MRX-5.0中 FB 电阻为9.93k Ω 的原因。
5V/9.93k Ω=500uA

SNVS591L 的第13页提供了以下说明。
' kΩ-5.0选项、总内部分压器电阻通常为9.93k Ω。'

我听说、当输出电压超过5V 时、由于上述原因、我更好地使用了 LM22675MRX-ADJ。
这是我在2009年听到的。
我听说数据表将会修订、但尚未修订。

在上述情况下(Vout=10V)、是否正确使用 LM22675MRX-ADJ?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用-5V 或-ADJ。  5V 的内部补偿为

    针对>=5V 的输出电压进行了略微优化;但两者都可以正常工作。  

    数据表中有一个 FB 分压器公式、用于计算使用-5V 以获得更高输出电压的情况。