This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:如果仅连接一个电源、则输出电压不为0V

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597873/tps2115a-output-voltage-is-not-0v-if-only-one-power-supply-is-connected

器件型号:TPS2115A

我们在自动切换模式下使用 TPS2115A、并已将两个5V0电源连接到器件。

对于 VIN1 = 5.0V 和 VIN2 = 0.0V、输出电压为~100mV  

和  

对于 VIN1 = 0.0V 和 VIN2 = 5.0V、输出电压为~1000mV

我的问题是、为什么输出电压为100mV 或。 1000mV? 我确实希望输出电压为0V

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在您的设置中、是否有负载连接到输出? 该器件中没有输出下拉电路、因此输出本质上是浮动的、并且在未连接负载的情况下可能不会显示0V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢你的答复。

    我再次测量了我的电路、它不是输出电压不等于0V。 它是未连接任何电压的另一个输入电压:

    对于 VIN1 = 5.0V 且 VIN2未连接、输出电压为5.0V、但 VIN2为~100mV



    对于 VIN1未连接且 VIN2 = 5.0V 的情况、输出电压为5.0V、但 VIN1为~1000mV

    我的问题是、为什么输入电压为100mV 或。 未使用通道上为1000mV? 我确实希望输入电压为0V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果输入保持悬空(未连接到任何电源或下拉电路)、则它可能会在非零电压下浮动。 当无效通道阻断反向电流时、OUT 至 IN 之间的泄漏电流为0.3uA (典型值)。 该电流可能导致电压浮动高于0V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius