This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912-Q1

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601009/lp5912-q1-lp5912-q1

器件型号:LP5912-Q1

LP5912Q1.5DRVRQ1  数据表显示、当 Vin-Vout = 0.5V 时处于最佳状态。但我们需要1.8V in、1.5V out,性能正常?I-out = 350mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    在这个电流下、器件不应处于压降状态、但该器件将在压降边沿上运行。 在此状态下、LDO 的 PSRR 和瞬态响应可能会降级。 我建议使用您的瞬态规格测试该器件、并查看它是否适用于您的应用。

    此外、请记住、当输入电压-输出电压= 0.5V 时、会测试所有数据表规格、如果不满足这一条件、则无法保证 EC 表中的规格。

    此致、
    标记