This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:您能告诉我 LM317#39的外部器件数量吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601068/lm317-could-you-tell-me-about-the-numbers-of-lm317-s-external-parts

器件型号:LM317

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑具有以下规格的电源。

输入电压:20V

输出电压:15V

输出电流:~ 0.5A

目标:约0.18元

我的客户不想尽可能连接外部零件。

我计划推广 LM317、通过查看数据表、人们担心会有更多的外部器件。

<问题>

当考虑仅生成上述规格电压的电路时、所需的最小外部器件是否仅位于器件下方?

·输入电容器

·输出电容器

·两个 FB 电阻器

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    对于该器件、输出电容器是可选的;但是、建议使用该电容器以实现器件的最佳性能。 如果器件远离 LDO 电源、强烈建议使用输入电容器。 如果您选择不使用输出电容器、则可能需要在 LDO 的输入端放置一个额外的0.1uF 旁路电容器、以便为输入电源添加额外的滤波功能。 将需要两个反馈电阻器来设置输出电压。

    第8.2.2节讨论了如何使用两个 FB 电阻器设置输出电压。

    此致、
    标记