This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:我可以将 TPS61197用于我的系统吗?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634911/tps61197-can-i-use-tps61197-for-my-system

器件型号:TPS61197

您好!

我正在设计 LED 照明系统。

输入:24V

一个 LED:37V 时为700mA

我可以在  该设计中使用 TPS61197吗?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    TPS61197适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    感谢您的确认。 是否提供了用于组件选择的干簧片表或 TI 仿真模型?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    我有一份 TPS61197的展板草稿、它基本上来自数据表中的公式。 如果需要、请向我发送电子邮件。
    我想知道、驱动程序的用途是什么? 什么是终端设备、这些屏幕的大小是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    是的、我想尝试一下。 请向我发送一份电子表格至 james.kim@canfieldsci.com
    TPS61197将用于为医疗设备点亮白光 LED。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    感谢您提供的扩展表。 这对我有所帮助。  

    James