This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138的 CCS 版本

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138PSFBEVM-027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600627/ccs-ucd3138-ccs-version-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

你好。


我们正在考虑 UCD3138。
我们正在考虑使用以下产品作为开发工具。


UCD3138HSFBEVM-029
UCD3138PSFBEVM-027
USB 转 GPIO

是否可以使用 CCSVer 6?
TI 的文档应使用 CCS 版本3.3、但是否有必要?
请告诉我如何获取 CCS 版本3.3?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    AM AE 将很快帮助您解决 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi、

    请使用 CCSVer 6开发您的项目。 网络中发布的固件为 CCSVer6。

    此致、
    肖恩