This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:如果/MR 在 tpd (r)期间被拉低、/Reset 低电平时间是否保持不变或增加?

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890, TPS3898, TPS3897, TPS3896, TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596756/tps3809-if-mr-is-pulled-low-during-tpd-r-does-reset-low-time-keep-same-or-increase

器件型号:TPS3809
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3890TPS3898TPS3897TPS3896TPS3895

您好!

如果/MR 在 tpd (r)期间被拉低、/Reset 低电平时间是否保持不变或增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    如果/MR 在 t_pd (r)期间被拉低、则/RESET 将在 TD (MR)之后变为低电平。 如果在器件由于感应输入而即将复位后拉低/MR、则/MR 将被忽略。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。

    我的要求:当我拉低一个引脚 然后释放它时、/RESET 引脚将变为低电平10秒、然后 变为高电平、在/RESET 低电平状态期间、无论这个引脚被拉高还是低电平、这个引脚都会被忽略。

    您是否知道哪种器件可以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    是的、我们有多个器件可以完全做到这一点。 我建议使用 TPS3890。 您还可以使用 TPS3808、TPS389x (TPS3895、TPS3896、TPS3897、TPS3898)。 如果您需要汽车级、这些器件的输出类型(低电平有效/高电平有效、漏极开路/推挽)各不相同。 您的应用的关键在于、器件可"编程"至10秒、所有这些器件都是如此。 如果您需要其他支持、请告诉我!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
    关键信息是:
    在/RESET 低电平状态期间、/MR 引脚被忽略、无论它被拉至高电平还是低电平、/RESET 只保持 TPD (r)。
    TPS389x 是否满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    不完全是。 对于 TPS389x 系列、需要将/enable 引脚置为有效(处于低电平状态)才能使输出正常工作。 如果器件复位且/enable 仍然为高电平、则输出将被禁用并将保持高电平状态。

    对于 TPS3808、它与之类似、但引脚被称为/MR、因此/MR 需要为高电平才能使输出正常工作。 如果/MR 为低电平、器件将保持复位状态。

    通过将这些器件绑定到保持器件启用所需的相应电压、可以在不利用 ENABLE/MR 特性的情况下使用这些器件。 在这种情况下、它们不会影响/RESET 输出信号、因为它们将始终启用输出。

    Michael