This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:电压反馈被连接至纹波滤波器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600754/tps82085-voltage-feedback-connected-to-ripple-filter

器件型号:TPS82085

我们最好在纹波滤波器之后连接 FB 引脚。 尽管与直流/直流线圈相比、滤波器线圈非常小。 是否建议这样做?

我们希望将该器件用于 FPGA 电源电压、它需要3%的精度。 因此、如果我们 在滤波器之前使用滤波器、则滤波器上的直流压降至关重要。

此致、

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言、是的、这是可以的。 您想到了哪种滤波器? 它只是铁氧体磁珠吗? 通常、这就是阻止高频成分所需的全部资源。 开关频率下的纹波/噪声已经非常低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们希望使用 WE-CBF 等小型铁氧体磁珠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没关系。