This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:TIDA-00653 CHARGE_BUCK 和 DELOAD_BOOST 提示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600748/ucd3138-tida-00653-charge_buck-and-discharge_boost-quesiton

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:TIDA-00653

尊敬的 TI:

我想了解  TIDA-00653直流/直流双向充电器和电池充电器的一些详细信息。 由于 I_CMD 的绝对值可以表示电流、而正/负可以表示降压/升压模式。 演示板能否通过 I_CMD 中的输入-100和+100从升压/放电100A 传输到降压/充电100A? 如果是、转换时间是多少、100us、1ms 或10ms? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM AE 将很快帮助您解决 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议不要直接从一个方向转到另一个方向。 当前固件需要在电流方向反转之前进入待机模式、因此无法从升压转换到放电。 但是,可以修改代码以执行此操作,具体取决于测试的硬件拓扑。 ZVS 转换模式硬件将需要一些时间来更改基准电压电容器(因此需要待机模式)、但硬开关硬件不需要。

    谢谢、
    Sanatan