This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ317XX 和 TPS82130。 最大电压。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601177/lmz31710-lmz317xx-and-tps82130-maximum-voltage

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:TPS82130

 LMZ317XX 和 TPS82130的额定电压 均为17V 最大值  当电压高于该值时、IC 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    17V 是运行的最大额定电压。  对于这两种器件、绝对最大额定输入电压为20V。 如果高于20V、则模块可能会损坏。  在17V 至20V 之间、模块不会损坏、但可能不符合所有发布的规格、并且可能无法按预期运行。