This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450卡在 Vboost 模式下

Guru**** 2409410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24450EVM-691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635319/bq24450-bq24450-stuck-at-vboost-mode

器件型号:BQ24450

尊敬的 TI 专家:

我使用 BQ24450为铅酸充电。

输入电压:15.57V

Vth:10.5V

VFLOAT:13.8V
VBOOST:14.7V

VBAT 最小值:10.7V

Ipre:10mA

涓流充电率:10mA

充电率设置:400mA

在测试的最初几天、它充电至大约13.7V、并保持在14.8V (Vboost)电压持续5天、看起来好像它没有下降至 我设置的13.8V 的 Vfloat。

我担心、如果电池持续使用这种高电压充电、电池寿命会缩短。  

我还尝试降低最大充电电流、但 Vout 仍保持在14.7V

请告诉我应该怎么做。

谢谢、

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 专家:

    我是否可以知道有任何关于这方面的反馈或建议?

    谢谢、
    BR、
    请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们的一方在 EVM BQ24450EVM-691上执行了评估。

    我们尚未构建自己的电路、因为我们在使用 EVM 时遇到了上述问题。

    请提供建议。

    谢谢、

    请告诉我