This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:Vin 泄漏

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597759/bq25120-leakage-to-vin

器件型号:BQ25120

当输入电压低于 VUVlo 且芯片处于有源电池中时、可有多少电流从输入电压中流出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    如果仍在 Vin 上施加电压、您可以看到 Iin 约为1.5mA。 这会降低 Vin 的降低。

    此致、
    David