This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:在运行期间更改电阻分压器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597738/tps63060-changing-the-resistor-divider-during-operation

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63070

尊敬的电源团队:

下午好、我的客户有兴趣 在有源运行期间将 TPS63060器件的输出电压从3.7更改为6.5V。 这是通过电阻分压器和 FET 网络实现的。

在该范围内更改 fb 电阻器是否存在稳定性问题?

如果您有任何疑问或其他方法、请告诉我。

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对于许多器件和这个都是可以的。 但是、新型 TPS63070可能是一款更好的器件。