This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:无

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597767/lm3409hv-none

器件型号:LM3409HV

我在使能引脚中输入了一个10usec 脉冲、在引脚2中输入了 DAC 电压。 在现场工作两年后、我们看到10微秒脉冲的输出抖动。 该抖动会导致光闪烁。

我应该做什么的任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaideep 您好、

    您是否认为它在2年内工作正常、但现在却不是这样? 是控制(脉冲宽度、时序等) 是否相同?

    您的10us 脉冲之间有多长时间? 我问、因为当 EN 下拉时、允许 VCC 放电。 当达到 UVLO 阈值时、该器件进入低功耗关断模式、因此它会缓慢响应下一个脉冲、并将经过启动序列。 如果频率正确、根据 EN 被拉至高电平时 VCC 的位置、它的行为可能会因周期而异。 在这种情况下、您可以像使用 EN 一样使用 UVLO 引脚进行 PWM 调光、但 VCC 不会放电、因此它会对每个导通脉冲做出非常快速且可预测的反应。

    如果不是、您在这种情况下能否捕获脉冲和 LED 电流的一些波形?

    谢谢、

    克林特