This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:具有35V/630mA 输出的 SELV LED 驱动器的10-100%调光

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595890/tps92210-10-100-dimming-for-a-selv-led-driver-with-35v-630ma

器件型号:TPS92210

TPS92210用于具有70V/300mA 输出的现有可调光 LED 驱动器设计中。 重新设计的 SELV 应为35V/630mA。 结果显示功率因数大于0.9,这是可以的。 但调光(10步)仅会降至5W (19%)。 目标是进行10%-100%调光。 您是否有达到10%调光级别的设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanno、

    让我找到正确的 AE 来回复此帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、您成功了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanno、

    今天我和美国打了一个电话、尝试为客户提供一些选择。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanno、

    您是否会向我们展示原理图的外观,是 PWM 调光还是模拟调光?

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter、客户是否通过电话联系过您?