This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LP55231触发器及其用法

Guru**** 2363350 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600927/lp55231-lp55231-trigger-and-its-usage

器件型号:LP55231

大家好、

我已经在多种设计中使用了 LP55231、这是一款出色的芯片。  我目前有一个 包含具体细节的设计、其中产生了数据表或论坛中未回答的问题。 我应该提到、我的当前设计使用2个 LP55231、它需要在2个单元之间进行同步。 我的问题涉及 LP55231的触发功能:

-数据表提到一个典型应用、其中2个 LP55231通过 TRIG 线"链接"(没有微控制器触发)、这是一个有趣的用例、但如果需要从微控制器进行触发、在将两个单元连接到微控制器时是否存在任何缺陷? 这与任何其他开漏 I2C 总线类系统的工作原理是多少?

-数据表提到了 TRIG 线上的上拉电阻、如果有2个器件、则值介于120 kΩ 和180 kΩ 之间。 这些是非常高的值(与典型的开漏 I2C 总线相比)、我想知道是否有任何大电流流经 TRIG 来要求如此高的上拉电阻。 kΩ、是否可以在13-20 μ s 内获得较小的上拉电阻、而不会带来高电流消耗或根本不触发器件的风险。 一般来说、很高兴知道选择用于 trig 的高值电阻器背后的逻辑是什么。

任何信息都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您选择 LP55231。

    对于两个器   件之间的触发、我认为只有一个器件是触发器、另一个器件将设置为 int 或 GPIO 功能、而不使用 MCU。  

    使用任何值的上拉电阻器时、引脚应在高电平期间上拉至电源。

    任何此引脚为低电平、都应通过器件提供下拉电流、高阻值电阻器将降低电流消耗。

    我希望您已经从这里获得了答案。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季