This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:配置问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600385/bq34z100-g1-configuration-problem

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我使用的是60V/20Ah (每个12V 的5节电池串联)铅酸电池。我需要配置哪些参数以及我的电池组的设计能耗值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您将需要配置"Configuration"类的数据闪存参数。 此类将具有子类、例如"安全"、"禁止充电 Cfg"和"充电终止"等 它们的具体值将取决于您的运行条件。 您可以在数据表的第24页找到有关参数的更多信息。

    www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf

    您的设计能量是您的设计容量*设计电压。 因此、在您的情况下、电压为60V * 20Ah = 1200Wh  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助 Nabil。我还需要在写入后读取数据包配置寄存器。如果我关闭系统、我的启动意味着我可以读取数据包配置寄存器的配置值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电池信息和配置存储在闪存中。 一旦您通过 bqStudio 或单个命令将它们写入器件、即使在器件上电后也可以读取它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 nabil..can 您发送 I2C 单个命令的分步写入和读取(数据和校验和)过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一个值得参考的好 pdf。  http://www.ti.com/lit/an/slua467b/slua467b.pdf


    希望这对您有所帮助。