This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:我可以在同一 IC 上擦除学习周期和"重新学习&quot?

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632106/bq40z50-r1-can-i-erase-the-learning-cycle-and-re-learn-on-the-same-ic

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我在我的1块电路板上成功完成了学习周期、其中3节电池配置为3Ah。 现在、我要将其扩展到4个系列、稍后可能会添加1个更多的并行行。

是否可以通过将“更新状态”更改为04并再次执行学习周期来取消学习 IC 上的学习周期数据并重新学习?

-金努戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venugopal

    您需要将更新状态更改为00、4对表上的 rafrashs 更改为 ff55和 FFFF。 前4个应为 ff55、另一个应为 FFFF。 然后从发送启用、复位、插入到空等开始循环

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。 有关您的答案的一个小问题说明:

    "您需要将更新状态更改为00、4对表上的 rafrashs 更改为 ff55和 FFFF。 前4个应为 ff55、另一个应为0000 "

    如果将前4个 Ra 标志设为 ff55、后4个设为0000、则应由哪一个产生 FFFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外还有一个问题、正如我提到过的、我最初用3个串联电池完成了学习周期。 现在我要添加第四个。 前3个单元格的 RA 表相似。 而第4个 Ra 表具有非常不同的值。 除了将 Ra 标记为 ff55之外,我是否可以手动输入从初始3个表到第4个表的 Ra 值,以便轻松地将 Ra 值收敛??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Venugopal
    很抱歉0000是错误。 我的意思是 FFFF。

    电池的容量是相同的、也就是说、由于它们只是串联的、因此 Qmax 将是相同的。 对于第四个表、您可以将其中一个单元格的值复制到第四个表、然后运行放电周期。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    非常感谢您的快速回复。
    我修改了 Cell4的 Ra 值(这是我新添加的电池)并开始放电。 然而、在放电结束时、RDIS 位被置位。 当电池3电网从11变为12时、便会发生这种情况。 这是一个严重问题,还是在后续周期中解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、
    我仔细检查了这个。 您实际上不需要运行另一个周期。 只要电池相同、您只需复制其中一个表中学习到的电阻值并将其填充到第4个 Ra 表对中。 然后将一个表的 Raflag 更改为0055、将另一个表的 Raflag 更改为0000。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    当我今天第二次放电时、RDIS 和 NSFM 位被置位。 这是否表示出任何严重错误?
    就我记忆中的情况而言,细胞的 ChemID 结果给出了8%的最大偏差,这是我现在使用的最接近的相同 ID。 这对我的系统有多糟糕。 如果我对精确的监测值不是太在意(我实际上不会使用监测功能)、这8%的偏差是否可以接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venugopal、
    如果您不使用监测功能、那么您需要 IC 的用途是什么? 这不是您的设计的一大负担吗?

    最大 DOD 误差8%非常糟糕。 由于您不使用 IC 进行电量监测、因此您无法成功学习、而您根本不需要学习。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    你说的是对的。 我们的应用仅需要监控、保护和电池平衡功能、最好是在单个 IC 中使用、我无法识别德州的任何其他 IC。 您有更好的选择吗?

    我们的电池组将具有4节串联 LFP 电池配置。

    实际上、当我使用3节串联电池完成初始学习周期时、我已成功完成学习周期(未设置 RDIS 和 NSFM)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    为了使该监测计实现精确的电池平衡、必须在其上完成学习、因为监测计平衡不是基于电压、而是基于容量。 您需要学习 Qmax 以使电池平衡变为活动状态。 请参阅下面的应用手册、了解电量监测计如何根据容量执行平衡。

    e2e.ti.com/.../slua340c_5B00_1_5D005F00_cell-balancing-using-the-bq20zxx.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

        感谢您发表内容丰富的文章。

    我目前的情况是。

    1。Qmax 在每个周期中都会发生变化。-->(不是额定3000mAh、而是显示3200-3300mAh)

    每个周期都在更新 RA 表。 -->(但即将结束 RDIS 集。)

    3.更新状态已为0E

    这些是否表明 BMS 监测功能正常工作?? 是否可以继续这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Venogopal
    是的、仪表似乎工作正常。 请继续。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

     请帮我找到最好的化学 ID。 我正在附加 GPC 工具所需的 zip 文件。 同时附上从 bqstudio 获取的完整日志。

    提前感谢

    Venugopale2e.ti.com/.../GPCCHEM_5F00_NOV2017.zipe2e.ti.com/.../02_2D00_11_2D00_17.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venugopal。

    我已提交您的文件。 请参阅随附的工具返回的结果。 您没有低于3%的近似匹配可用于此电量监测计。

    e2e.ti.com/.../venu_2D00_report.zip

    您必须选择其他单元格。 如果您必须使用这些 ID、则必须将您的单元发送给 TI 以生成化学 ID、该过程需要2-3个月。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的电池团队正在尝试从不同制造商购买电池。 同时、我想知道发送电池进行特征评定的过程和费用。

    此外、上述生成的报告提到15%为允许偏差、并提到这一点
    "最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程"。 这意味着什么?

    谢谢
    Venugopal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Venugopal
    对于铅酸和镍电池、近似匹配的截止阈值为15%。 对于锂离子电池、截止频率为3%

    要将您的电池发送到进行特性化、我们必须使凸起离线。 此过程大约需要3个月。
    谢谢
    Onyx