This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:bq24401 /最大充电电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601063/bq24401-bq24401-maximum-charge-voltage

器件型号:BQ24401

您好!

我不知道为什么这些值不同,尽管在 TI.com 的产品列表中这两个器件的最大镍氢电池电压为4芯。 或者这两种类型中的任何一种类型是这样吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2000x 充电器可为镍氢电池和锂离子电池充电。 因此、输出范围可高达20V。 客户可以将任何充电电压设置为低于最大 充电电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的评论。 对于镍氢电池、如果不扩展器件的绝对最大值、我们可以与4节以上的电池配合使用。

    此致、
    Satoshi