This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:在内部 MOSFET 导通之前、TPS61040在 SW 节点上的第二次振荡并将 SW 拉至 GND

Guru**** 2606075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600442/tps61040-tps61040-second-oscillation-on-sw-node-before-internal-mosfet-is-on-and-pull-sw-to-gnd

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: TPS61041

大家好、

我们在 TPS61040上遇到了一个问题、即在 内部 MOSFET 导通之前观察到 SW 节点上的第二次振荡、并将 SW 拉至 GND、原理图和测量值、如下所示、您是否愿意展示您的建议? 谢谢。  

Kevin

TPS61040、蓝色是 SW 波形。 第一个振荡与我们的 EVM 用户指南中的非连续电感器电流引起的振荡相匹配、但我们不理解为什么它之后会出现较大的振铃。

竞争对手 AT1308

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用中的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    输入电压为5V、输出电压为10.64V、TPS61040和 AT1308的负载相同、客户未测量电流、但电流应为数十 mA。
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AT1308使用 PWM 控制(固定频率)、而 TPS61040使用 PFM 控制。 因此、在轻负载条件下、SW 波形看起来像在跳跃模式下工作、实际上、它在 PFM 模式下工作。 打开服务器周期,然后关闭多个周期。

    您可以在数据表第10页:"上找到说明。转换器会监控输出电压、一旦反馈电压降至典型值为1.233V 的基准电压以下、内部开关就会打开、电流会上升。 一旦电感器电流达到内部设定的峰值电流(通常为400mA (TPS61040)或250mA (TPS61041))、开关就会关闭。"