This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:模拟调光的最小占空比

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600681/tps61500-minimum-duty-for-analog-dimming

器件型号:TPS61500

您好!

我的客户遇到 TPS61500电流 精度问题、如下所示。

它们使用模拟调光作为附加文件原理图。

但当占空比~ 1%时、输出电流为最大电流的0.5%~3%(PWM 频率为30kHz)、

是否有任何方法可以改进它? 更改 DIMC 引脚电容器? 或者它具有 TPS61500模拟调光的最小占空比限制?

e2e.ti.com/.../Ether-unplugged-Ver_5F00_B3.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    对于 TPS61500、它可以支持高达1%的调光、但不能保证精度。 您可以在 EC 表中找到、仅对于最大输出电流、才能保证精度。
    为了提高电流精度、您可以从其他因素中进行改进:提高 PWM 信号的精度、例如使用较低的 PWM 频率;或使用高精度反馈电阻器。 他们可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    EC 表是什么? 您是指"图9。 模拟调光线性"?

    因此、如果我的客户 PWM 频率是固定的、有其他方法可以提高它?(反馈电阻器精度除外)

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    EC 表是电气特性表、其中列出了器件的所有参数、可能需要考虑。
    我担心改进它没有太多工作要做、因为器件本身是主要原因。