This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:COMP 引脚电容的电压容差

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601086/tps54140-the-voltage-tolerance-of-capacitance-at-comp-pin

器件型号:TPS54140

您好!

您能告诉我 COMP 引脚处电容的电压容差吗?

COMP 引脚的绝对最大值为数据表中的3V。 那么,>3V 是否足以承受容差电压?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常涉及2个电容器、与 COMP 电阻器串联、另一个电容器直接位于 COMP 和 GND 之间。 直接连接的电容器通常是一个低电平值、小于100pF。 它将是 C0G 或 NP0电介质、因此默认情况下为 bee 50v 或100V 额定电压。 串联电容器可能具有更高的电容。 您可以使用相同的50 V C0G / NP0或 X7R 16 V 类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为什么这些电容器需要如此高的电压? 即使 TPS54140EVM 使用10V 和25V 电容...

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是"要求"、只是这些是通常所需的电容值可用的常见电压。 C8实际上是50V NP0类型。 C7是10V X5R、我宁愿使用16V X7R、但我确信10V 部件已足够。