This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599739/batteries

您好!

我想知道系统 TI EV2300 USB 转 I2C/SMBus 适配器是否可以读取以下名称的电池:

1) C4500BAT-6 (Simplo) 11.1 V 5600mAh 62.16 Wh 6-87-E412S-4D7A

2) C4500BAT-6 (MTAC) 11.1 V 4400 mAh 48.84Wh 6-87-C480S-4G41

此致。

Jean Tinguely Awais。

PS:很抱歉,我的英语很差,我是法语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 您现在使用的是哪个监测计器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    我不知道。 我怎么知道? 我认为它是标准化的...
    此致。
    让。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请再来。

     如何知道我的电池中的 TI 电量监测计?

    此致。