This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23610:电流不正确

Guru**** 2412180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43600, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632900/webench-tools-lmr23610-incorrect-current

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件:LM43600TPS5430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

e2e.ti.com/.../3.pdf

i 以上 PDF、输出电流为0A、而不是0.43A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能将设计中的任何内容引用为0A。您能确切地指定其状态为0A 的位置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我的第一个发言不清楚。

    q)设计电路的输出电流为0.43A、即使电压稳定在11.2V、任何负载的电流为0A。
    对于任何高于200欧姆的负载、电压保持恒定、低于该电压降至1.7V 或更低。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能仍不理解您的问题。  但是、如果您是指负载调节、则输出电压在 CCM 范围内应保持恒定。  当负载电流降至 p-p 电感器纹波电流的一半以下时、器件会进入二极管仿真和脉冲跳跃模式。  随着负载进一步降低、输出电压应略有上升。  请参阅数据表中的图5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rounak、

    据我所知,当您提供高于55mA 的电流时,您无法从设计中得到0.43A 的电流,输出电压也会下降。

    以下是您可以验证的几项内容:

    1.请确保输入电源不受电流限制。
    2.探测输入、输出以及开关节点波形并与我们分享。
    3.另请分享您的应用中使用的 PCB 设计用途。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    是的、您确实理解了我的问题。 输入范围内的输出电压稳定、但它会驱动任何电流输出。
    1.是的、电流不受限制。
    2、开关上的输出是一个振铃波、它可以很快地衰减输出。
    我将通孔组件用于此设计。

    O/p 电压负载(欧姆)电流
    11.3.2K极低< 0.01A
    11.2.1K极低< 0.01A
    11.2.500极低< 0.01A
    11.1.200极低< 0.01A
    1.7.50极低< 0.01A
    0.38.25极低< 0.01A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Voltage.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rounak、

    为了调试该问题,请提供以下信息:

    2.探测输入、输出以及开关节点波形并与我们分享。
    3.另请分享您的应用中使用的 PCB 设计用途。


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我的答复很晚。

    由于某些短路、我使电路爆炸。

    我尝试根据给定的规格重新设计电路。

    VinMin = 16.0V
    VinMax = 29.0V
    Vout = 11.0V
    Iout = 0.43A

    您能不能向我推荐一些好的设计。

    非常感谢您的帮助。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 LM43600用于您的应用。 您可以使用 Webench 在线设计电路。

    进一步的一阶评估模块,用于设计和实现您的电路我修改 EVM。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我曾尝试过使用 TPS5430来实现以前的输出参数

    我还记录了输出波形。

    我仍然面临同样的问题。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../Design_5F00_BOM.pdfe2e.ti.com/.../Buck-circuit-analysis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不可能使该设置正常工作。 一般来说、您需要正确的印刷电路板。 我建议您从 TI store 订购 EVM、以获取您喜欢的任何器件、然后针对您的运行参数修改 EVM。 如果有完整的接地平面并且导线保持在大约1cm 或更小的高度、则可以使点对点有线解决方案正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    我更改了 EVM 板中的组件、并使其正常工作。