This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20数据表

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601071/tps54a20-datasheet

主题中讨论的其他器件:TPS54A20

我们有关于 TPS54A20的问题。

我们能否在以下条件下使用 TPS54A20?

  VIN=12V

  Vout=2.5V

  Iout=6A

我们无法理解数据表 P.11图24中建议值与理论值之间的差异。

请告诉我 数据表 P.11图24中建议值与理论值之间的差异。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54A20是一款同步两相串联电容器转换器。 在理想情况下、最大输出电压为输入电压的四分之一。 这是图24中的红色"理论"图。 在实际应用中、您无法在理想的最大值下运行。 因此、我们根据 OUT 评估提供了建议的最大值、并遵循黑色曲线所示的"建议"限制。