This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:开路/短路 LED 检测

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600239/lp8860-q1-open-short-led-detection

器件型号:LP8860-Q1

你好

在我们的应用中、我们使用此驱动器、将所有4个输出连接在一起。 我不清楚的是什么-在这种配置中、IC 如何检测开路或短路 LED?

谢谢

Valeri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeri、

    在显示模式下、要检测短路故障、您需要至少有一个功能字符串(余量窗口内至少应有一个输出)。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不理解您的答案。

    每个驱动器有一个由10个 LED 组成的灯串(所有4个输出短接在一起以实现高电流)。 例如、如果一个 LED 短路、驱动器如何确定此故障?

    谢谢

    Valeri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valerie、

    换言之、我想说的是、您至少需要一个良好的灯串才能检测 LP8860的短路故障。 因此,对于单串应用程序(所有输出都连接在一起),无法检测到短事件,因为在余量窗口内不会有任何功能串(没有短字符)运行(检测短事件的要求)。 此特定短路故障/检测方案的目的主要是在使用大量单独灯串时减轻热限制。 请注意、这也不适用于开路检测(可以使用单串配置检测开路故障)。 此外、我们的产品系列中还有其他器件、可为您的应用(从短路故障检测角度来看)提供更高的灵活性、例如 LP8863。 如需更多信息、请联系我们当地的销售办事处。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在很清楚。

    谢谢你

    Valeri